1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Wat u moet weten over buislampjes

Buislampjes zijn elektrische lichtbron in klein formaat. U zult dan gloeilampen soffitten en als LED-buislamp aangeboden en scoren met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Zoals Soffitten opgebouwd zijn, waar ze voor gebruik komen en het WAS bij aanschaf in acht te worden genomen geldt, leest u in onze adviseur.

  • WAS zijn buislampjes?

  • Gloeilampen soffitten en LED-buislamp

  • Onze Praktijktip: buislampjes luidsprekers gebruiken

  • Criteria voor buislampjes - waar komt het aan?

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over buislampjes

 
Soffittenlamp

WAS zijn buislampjes?

Buislampjes worden in het vak taalkundige jargon Soffitten genoemd. Het begrip, dat ook in de podiumtechniek en architectuur gebruik en is afgeleid van het italiaanse soffita resp. de Franse soffitte af, WAS zoveel als "het daaronder bevestigde" betekent. In de jaren 1930 kwamen buislampjes als plafondlampen ten behoeve van de ruimte rhel bekisting gebruikt. Vandaag gebruikt men bij voorkeur om intercom- en belinstallaties en kleinere displays te verlichten . Zij dienen als indicatielampjes en positielichten en zijn bovendien in de auto-industrie te vinden. Zo worden buislampjes bijvoorbeeld in kenteken- en achterlichten ingebouwd of voor binnenverlichting van voertuigen gebruikt.

Soffitten kenmerken zich door een karakteristieke buisvorm uit en hebben aan elk uiteinde een contactpersoon. Om een Soffitte in een houder te fixeren en van stroom te voorzien, hoeft het dienovereenkomstig een passende lampfitting . Kan worden onderscheiden twee manieren van Soffitten: zulke met geïntegreerde gloeidraad en modernere varianten, die op basis van led's werken.

 

Gloeilampen soffitten en LED-buislamp

Soffitten die een gloeidraden bevatten, zijn dan gloeilampen te bekijken. De werking is simpel: via de socket wordt de Soffitte stroom toegevoerd, de binnen bevindende gloeidraden verhit , tot deze te gloeien begint. De gloeidraad fungeert als het ware als weerstand en zet de elektrische energie in licht en warmte omgezet. Vaak bestaan dergelijke gloeidraden van Wolfram, een grijs/witte zware metaal met hoge dichtheid en zeer Hohem smelt- en kookpunt. Is de gloeidraad spiraalvormig, dus net zoals een Helix verdraaid, spreekt men van een gloeidraad . Wordt de gloeidraad tweemaal spiraalvormig (dubbele spiraal), krijgt men een hogere lichtopbrengst, omdat meer draad in de Soffitte past en daarmee een hogere temperaturen bij dezelfde hoeveelheid stroom kunnen worden behaald. Het glas, waarin de gloeidraden bevindt, dient niet alleen als bescherming , maar bevat ook een r eaktionstrages gas dat een te snel afbranden of verdamping van gluhfadens voorkomt . Vaak gaat het daarbij om stikstof of een inert gas. Soffitten die een halogeen (meestal iod) meegeleverd, zijn er ook.

Een algemeen nadeel van gloeilampen is dat u niet alleen licht, maar ook warmte ontwikkelen en soms heel heet kunnen worden. Het probleem ligt bij LED-buislamp niet. In plaats van een gloeidraad zijn LED-buislamp met licht diode door hen uitgerust , die uit een halfgeleider materiaal en moeten bij het aanleggen van een elektrische spanning te gaan branden. Ze zetten stroom in licht om, zonder dat afvalwarmte entsteh t. Voordelig is aan LED-buislamp ook dat u een lange levensduur hebben en minder stroom verbruiken dan buislampjes met gloeidraad.

 

Onze Praktijktip: buislampjes luidsprekers gebruiken

Buislampjes met gloeidraad hoeven niet uitsluitend als lamp worden gebruikt, maar kunnen ook als elektronische componenten gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de luidsprekers resp. zekering fungeren, doordat u te gaan branden en een weerstand optreden als een te hoge stroom door het apparaat stroomt. Het laatste is het geval, als de luidspreker overbelast is. Neemt de stroomsterkte verder te, brandt de gloeidraad ooit door, waardoor de luidspreker gedempt. Zowel voor tweeter als voor middentonenluidspreker zijn Soffitten beschermende elementen. Bij sterkere luidsprekers is een parallelschakeling van meerdere Soffitten mogelijk.

 

Criteria voor buislampjes - waar komt het aan?

Het gebruiksdoel bepaalt de keuze een geschikte soffittenlamp. Als u Soffitten als bescherming elementen in luidsprekers wilt gebruiken, moet onherroepelijk de keuze gloeilampen soffitten vallen. Zijn de Soffitten is beter geschikt voor verlichting van de kofferruimte in de auto of van het naambordje aan de deur bedoeld, zit u met LED-buislamp goed. U houdt langer, heeft weinig energie en worden niet heet.

Indien de soffittenlamp in een signaal apparaat ingebouwd worden gebruikt, speelt de lichtkleur eventueel een rol bij de keuze. Naast Soffitten die helder licht produceren, is er varianten die groen of rood licht genereren , dat geschikt is voor waarschuwings- of opmerking signalen mogelijk beter is. Ook de grootte van het socket, moet u nagaan om de Soffitte in een bestaande fitting te kunnen draaien.

 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over buislampjes

Zijn er dimbare buislampjes?

Ja, de zijn er. Dimbare buislampjes zijn altijd te legitimeren en worden bijvoorbeeld graag voor de verlichting van het interieur gebruikt. Sommige uitvoeringen glimmen na het uitschakelen nog een tijd lang naar.


Kan men Soffitten met gloeidraad eenvoudig door LED-buislamp vervangen?

Als de LED-soffiet dezelfde afmetingen en dezelfde Sokkel afm heeft als de gloeilampen soffitte, vormt een vervanging van de lichtbron in de regel geen probleem. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant.