bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Advies

Meetapparatuur voor schadelijke stoffen: luchtkwaliteit binnen en buiten meten

Luchtvervuiling is een probleem dat ons al tientallen jaren bezighoudt. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de lucht buiten, maar ook binnen. Het motto moet daarom zijn "gevaar herkend, gevaar afgewend". Specifieke meetapparatuur voor schadelijke stoffen biedt ondersteuning.

Lees onze pagina om erachter te komen welke verontreinigende stoffen in de binnenlucht kunnen voorkomen, welke soorten meetapparatuur beschikbaar zijn en hoe ze werken.

  • Wat is een meetapparaat voor schadelijke stoffen?

  • Mogelijke schadelijke stoffen in de binnenlucht

  • Gemeenschappelijke meetapparatuur voor schadelijke stoffen

  • FAQ – veelgestelde vragen

Meetapparatuur voor schadelijke stoffen voor binnen en buiten


Wat is een meetapparaat voor schadelijke stoffen?

Schadstoff Messgerät

Meetinstrumenten voor schadelijke stoffen meten de lekkage of aanwezigheid van bepaalde stoffen, zoals koelmiddelen, formaldehyde, VOC, radon en deeltjes, afhankelijk van het type apparaat. Multifunctionele milieumeters kunnen ook druk, stroom, vacuüm, temperatuur, vochtigheid of radioactieve straling meten.

In de professionele sector worden meetapparaten voor schadelijke stoffen bijvoorbeeld gebruikt als lekdetectoren of installateurshulpmiddelen. Ze worden onder meer gebruikt om koelinstallaties, warmtepompen of gasleidingen te controleren. Daarnaast controleren ze de luchtkwaliteit binnenshuis, bijvoorbeeld in kantoren, en worden ze gebruikt in laboratoria waar, afhankelijk van het type faciliteit, bepaalde maximale grenswaarden in acht moeten worden genomen.

Niet alleen de buitenlucht, maar ook de binnenlucht kan door verschillende verontreinigende stoffen worden vervuild. De bronnen van de toegenomen vervuiling zijn talrijk. De industrie en de toenemende verkeersdichtheid dragen in niet onaanzienlijke mate bij tot het vrijkomen van uitlaatgassen in de lucht. Bovendien was het in de afgelopen decennia gebruikelijk om giftige stoffen te gebruiken in bouwmaterialen, vernis, verf en houtverduurzamingsmiddelen, omdat de schadelijke gevolgen ervan voor de gezondheid soms nog niet bekend waren of niet goed konden worden ingeschat. Tegenwoordig is bekend dat voor de gezondheid schadelijke stoffen uit bouwmaterialen in de binnenlucht terecht kunnen komen en de luchtkwaliteit kunnen aantasten.



Mogelijke schadelijke stoffen voor binnen

  • Koelmiddelen worden in DIN 8960 in punt 3.1 gedefinieerd als "werkmedium dat in een koelmachine bij lage temperatuur en lage druk warmte opneemt en bij hogere temperatuur en hogere druk warmte afgeeft".

    Koelmiddelen worden gebruikt in airconditioning- en koelsystemen voor gebouwen, in sport- en recreatievoorzieningen, in de chemisch-farmaceutische industrie, in de automobielindustrie en vooral in de levensmiddelenindustrie.

    Fluorkoolwaterstoffen, met name chloorfluorkoolstoffen, waren in de 20e eeuw gemeengoed, maar zijn voor veel toepassingen verboden vanwege hun ozonafbrekende werking. Andere gebruikelijke koelmiddelen zijn ammoniak, zwaveldioxide en niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals propaan en butaan.

  • Formaldehyde is een natuurlijk voorkomende organische verbinding en een scherp ruikend, kleurloos gas. Het vormt een belangrijke voorloper van vele andere stoffen en chemische verbindingen. Gezien het wijdverbreide gebruik, de toxiciteit en de vluchtigheid ervan vormt formaldehyde een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid.

    Volgens talrijke publicaties wordt het beschouwd als een "bekend carcinogeen voor de mens". Volgens het Federaal Instituut voor risicobeoordeling en het Federaal Bureau voor de volksgezondheid mag de grenswaarde van formaldehyde in de binnenlucht 0,1 ppm (parts per million) niet worden overschreden.

  • Vluchtige organische stoffen (VOS) komen als gas vrij uit bepaalde vaste stoffen of vloeistoffen. VOC's omvatten een verscheidenheid aan chemische stoffen, waarvan sommige op korte en lange termijn negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. De meest voorkomende zijn waterstofsulfide, aceton, ammoniak, ethyleenglycol, xyleen, tetrachlooretheen, tolueen, benzeen, perchlooretheen en methyleenchloride.
    Volgens studies zijn de concentraties van veel VOC's binnen tot tien keer hoger dan buiten. Voorbeelden van VOC-bronnen zijn verf en vernis, verfafbijtmiddelen, schoonmaakproducten, pesticiden, bouwmaterialen en meubilair, kantoorapparatuur zoals kopieerapparaten en laserprinters, correctievloeistoffen en zelfkopiërend papier, grafische en ambachtelijke materialen zoals lijm en kleefstoffen, permanente markers en fotografische oplossingen.

  • Radon is een onzichtbaar, radioactief gas dat ontstaat door het verval van radium. Het wordt gevonden in rotsformaties onder gebouwen of in bepaalde bouwmaterialen. Besmetting van de lucht met radon is een wijdverbreid gevaar binnenshuis. Volgens deskundigen in Europa en de VS is radon verantwoordelijk voor tienduizenden sterfgevallen door longkanker per jaar.
    Radon komt als bodemgas gebouwen binnen. Het neigt zich op te hopen op het laagste niveau. De halveringstijd van dit radioactieve gas is slechts 3,8 dagen, zodat het gevaar binnen enkele weken sterk kan worden verminderd zodra de bron is ontdekt en verwijderd.

  • Zwevende deeltjes, ook bekend als atmosferische aërosoldeeltjes, atmosferische deeltjes of zwevende deeltjes, zijn zwevende microscopische deeltjes van vaste of vloeibare stoffen. Ze beïnvloeden het hele milieu, het klimaat en de neerslag. Bovendien hebben ze bij inademing een negatief effect op de menselijke gezondheid.

    Typische bronnen van zwevende deeltjes zijn (tabaks)rook, oude laserprinters en sommige chemicaliën. Door hun kleine omvang zijn deeltjes in de lucht in te ademen en kunnen ze ademhalingsproblemen tot chronische astma bevorderen.

    De "Technische regels voor gevaarlijke stoffen" (TRGS) definiëren fijn stof als onderdeel van de totale stofbelasting. De grenswaarde voor de fractie inhaleerbaar stof op de werkplek is 1,25 milligram per kubieke meter binnenlucht.

  • Microbiologische besmetting is niet alleen gevaarlijk in de levensmiddelenindustrie.
    Kolonievormende micro-organismen die zich via de lucht verspreiden zijn ook een constante bedreiging in de farmaceutische industrie, bij de productie van dranken en in ziekenhuizen en de cosmetische industrie. Als de microbiële verontreiniging te hoog is, kan de bacteriële belasting van de lucht leiden tot een stillegging van de installatie.



Veelvoorkomende meetapparaten voor schadelijke stoffen

In de professionele sector worden altijd milieumeetapparaten gebruikt wanneer de luchtkwaliteit in werkruimten moet worden gewaarborgd. Bijvoorbeeld tijdens de installatie, het onderhoud of de reparatie van koel- en airconditioningsystemen, warmtepompen of verwarmings- en ventilatiesystemen. Vaak zijn zelfs bepaalde maximale grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen wettelijk voorgeschreven.

Digitale monteurs hulpmiddelen

Digitale installatiehulpmiddelen zijn meetapparaten die de bewaking van koelinstallaties en warmtepompen vereenvoudigen omdat zij de functies van verschillende meetapparaten combineren.
Als multifunctionele apparaten bevatten ze verschillende sondes voor het meten van druk, temperatuur, vacuüm of stroom. Uit deze parameters kan een uitspraak worden gedaan over de veiligheid en doeltreffendheid van het desbetreffende systeem.

Real-time gegevensverwerving is met dergelijke apparaten vaak even goed mogelijk als continue metingen. Sommige apparaten zijn uitgerust met Bluetooth- of USB-interfaces. Hiermee kunnen de meetresultaten worden overgebracht naar een tablet of mobiele telefoon. Dit maakt een snelle controle en rapportage mogelijk.

Digitale assemblagehulp

Lekdetectoren / lekdetectoren voor koelmiddelen

Lekkages in koelsystemen kunnen niet altijd worden geroken en gelokaliseerd. Lekdetectoren met een elektrochemische of UV-sensor bieden uitkomst. 
Apparaten met een elektrochemische sensor zuigen wat omgevingslucht in een testkamer op het oppervlak van de sensor, die reageert op zelfs de kleinste hoeveelheden koelmiddel. Het resultaat van de meting verschijnt op het display - eventueel met een waarschuwing.

UV-lekdetectoren zijn bijzonder geschikt om zeer kleine lekken op te sporen: een LED zendt ultraviolet licht uit dat de in het koelmiddel gemengde fluorescerende kleurstoffen doet oplichten.

Lekdetectoren of koudemeters

VOC- und Formaldehyd-Messgeräte

Testapparaten voor VOS en formaldehyde bevatten een elektrochemische sensor die gevoelig is voor vluchtige organische stoffen of vooral voor formaldehyde. Ook hier vindt de meting plaats door het aanzuigen van omgevingslucht en het contact met de sensor. De waarden op het display volgen het schema milligrammen per kubieke meter lucht of ppm.

VOC- en formaldehyde-meetapparaten zijn vaak tegelijkertijd uitgerust als thermometer en hygrometer, waardoor naast luchtverontreinigende stoffen ook de luchttemperatuur en -vochtigheid worden gemeten.

Naar de VOC- en formaldehyde-meetapparatuur »

VOC- en formaldehyde-meetapparaat

Radon meter

Vervalproducten van het radioactieve gas radon hopen zich op in fijn stof en kunnen zo worden ingeademd.

Meettoestellen voor radon werken voornamelijk met de diffusiekamer-methode. Hierbij diffundeert het gas door speciale filters in een kleine kamer en hoopt zich daar op aan de wanden.

Deze procedure vergt enige tijd totdat de geïntegreerde detector voor alfastraling een betrouwbare waarde levert.

Radon meetapparatuur met de diffusiekamer methode is daarom voorbestemd voor langdurige metingen van ongeveer een maand of meer.

Radon meetapparatuur

Deeltjestellers of aërosolmeters

Meettoestellen voor het tellen van deeltjes zijn gebaseerd op lichtverstrooiing, lichtschaduw of directe beeldvorming. Alle drie methoden maken gebruik van lichtbronnen met hoge intensiteit, zoals laserdiodes of halogeenlampen. Ze verlichten de opgezogen deeltjes terwijl ze door de detectiekamer gaan.

Bij lichtverstrooiing wordt het door de deeltjes afgebogen licht gedetecteerd door een fotodetector, terwijl apparaten met lichtschaduw de amplitude van het verstrooide of geblokkeerde licht meten. De directe beeldvorming is gebaseerd op een hoge-resolutiecamera met een grote vergrotingsfactor. Passerende deeltjes worden opgenomen en de resulterende video wordt vervolgens door analysesoftware gehaald die het aantal en de grootte van de deeltjes meet. Als de verlichting van de achterkant van de deeltjes komt, wordt alleen het aantal deeltjes geregistreerd. Directe verlichting heeft als bijkomend voordeel dat de kleur en de vorm van de deeltjes en hun grootte kunnen worden bepaald.

Deeltjestellers of aërosolmeters

Meetinstrumenten voor ziektekiemen in de lucht

Microbiologische besmetting vereist een meetinstrument dat zowel de binnenlucht verzamelt, de typische laboratoriumomstandigheden biedt om de microben of schimmelsporen te kweken en vervolgens de monsters beoordeelt.

Dit is precies wat luchtmeters doen. Zij zuigen de binnenlucht gedurende vaste perioden op en blazen deze op een standaard laboratorium petrischaaltje met specifieke kweekmedia, de zogenaamde agar.

Moderne apparaten hebben een geïntegreerd geheugen voor het instellen van parameters en meetgegevens.

Meetinstrumenten voor ziektekiemen in de lucht


FAQ – veelgestelde vragen

Zijn er meetapparaten voor schadelijke stoffen die zichzelf kalibreren?

Ja, die zijn er. Meetapparatuur voor verontreinigende stoffen, bijvoorbeeld radondetectoren, kunnen afhankelijk van het ontwerp worden uitgerust met automatische kalibratie en zich aanpassen aan de desbetreffende omgeving. Zo kunnen zeer nauwkeurige gegevens worden geregistreerd en optimale meetresultaten worden bereikt.

Hoe kunnen meetresultaten worden overgebracht naar de PC?

Veel meetapparaten voor schadelijke stoffen bevat een geïntegreerde datalogger. Dit is een processorgestuurd elektronisch apparaat dat gegevens in de tijd of met betrekking tot de locatie registreert. Sommige meettoestellen hebben interfaces met de PC en gebruiken software om de datalogger te activeren en de verzamelde gegevens weer te geven en te analyseren. Dataloggers zijn bijzonder nuttig bij langetermijnbewaking. De geregistreerde gegevens kunnen met elkaar in verband worden gebracht om bijvoorbeeld de verandering van de fijnstofverontreiniging over een langere periode te documenteren.

%seoprefootercolumns%
  • +3500 merken

  • +1.900.000 producten