1. Start
500 Error

Oh oh...

De pagina bestaat niet (meer).

Mogelijk heeft u een fout gemaakt bij het invoeren van het internetadres, op een verouderde link geklikt of een pagina opgeroepen die gedeactiveerd was. U kunt zoeken naar het gewenste artikel of bladeren naar producten op onze startpagina.

Foutmeldingen helpen ons om Conrad verder te verbeteren:
Contact opnemen >>

Heel erg bedankt!

Aanbevolen voor u

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

   

 Interessante feiten over functiegeneratoren

  • Wat is een functiegenerator?

  • Welke soorten en soorten functiegeneratoren zijn er?

  • Aankoopcriteria voor functiegeneratoren - wat is belangrijk?

  • Conclusie: Hoe de juiste functiegenerator kopen

  • Accessoires voor functiegeneratoren:

Functiegenerator
 

Wat is een functiegenerator?

Functiegeneratoren genereren periodieke elektrische signalen met verschillende golfvormen. De bekendste zijn sinus-, vierkant-, driehoeks- en hellingssignalen. Met willekeurige functiegeneratoren kunt u ook uw eigen golfvormen definiëren. De amplitude en frequentie van deze uitgangssignalen kunnen worden aangepast, waarbij conventionele TTL- en CMOS-amplituden gebruikelijk zijn, die eventueel kunnen worden voorzien van een positieve of negatieve DC-offset-spanning van enkele volt. Het frequentiebereik begint meestal bij fracties van een Hertz en strekt zich uit tot het driecijferige MHz-bereik voor hoogwaardige apparaten. Een sweep-functie, ook wel wobbler genoemd, maakt het mogelijk dat de werkelijke signaalvorm bovendien cyclisch wordt gemoduleerd tussen twee definieerbare grenswaarden. Als er een overeenkomstige ingang beschikbaar is, kan het basissignaal ook worden gemoduleerd door een extern signaal toe te passen. 

Speciale HF-functiegeneratoren bestrijken hogere frequentiebereiken tot het gigahertz-bereik. Functiegeneratoren worden gebruikt voor de ontwikkeling en het testen van elektronische schakelingen, maar ook voor vergelijkingsdoeleinden in service en bij de inspectie van inkomende goederen.

 

Welke soorten en soorten functiegeneratoren zijn er?

Er wordt een basisonderscheid gemaakt tussen stand-alone apparaten die zijn uitgerust met bedieningselementen en hun eigen display en USB-functiegeneratoren in de vorm van een box voor aansluiting op de pc. Deze laatste hebben geen display of bedieningselementen, maar worden volledig bediend met de meegeleverde pc-software. Ze hebben alleen de aansluitingen voor meetingangen en signaaluitgangen gemeen met hun conventionele tegenhangers. Een voordeel ten opzichte van goedkope apparaten met een conventioneel ontwerp zonder interface is het gevolg van de gemakkelijke en duidelijke bruikbaarheid op de pc-monitor of notebook. Met willekeurige functiegeneratoren kunt u ook relatief gemakkelijk uw eigen signaalvormen bewerken en deze opslaan voor toekomstig gebruik. In het geval van stand-alone functiegeneratoren zijn de interface en software echter vaak opties waarvoor een toeslag geldt of die alleen standaard beschikbaar zijn voor beter uitgeruste apparaten.

Anderzijds kan het nadelig zijn dat het ontbreken van "juiste" bedieningselementen in de vorm van knoppen en knoppen de bediening op de testlocatie bemoeilijkt of in ieder geval een kennismakingsfase en een verandering in de bediening vereist. Als meerdere USB-meetapparaten tegelijkertijd via een pc moeten worden bestuurd, kan zowel gelijktijdige weergave als bediening snel verwarrend worden. Sommige functiegeneratoren hebben ook een geïntegreerde frequentieteller. Dit maakt nauwkeurige frequentiemeting van externe signalen en nauwkeurige controle van de uitgangsfrequentie mogelijk. Er zijn ook mobiele functiegeneratoren in zakformaat verkrijgbaar die op batterijen of op batterijen werken. In termen van prestaties en comfort zijn deze echter beperkt en hun meestal beperkte signaalkwaliteit wordt meer aanbevolen voor eenvoudige vereisten.

 

Aankoopcriteria voor functiegeneratoren - wat is belangrijk?

 

Naast de beslissing voor een bepaald type constructie, is het te bestrijken frequentiebereik het belangrijkste selectiecriterium. Verder of het apparaat één of twee signaaluitgangen moet hebben en of de hier beschikbare signaalniveaus voldoende zijn.

Voor audiotoepassingen is het handig als de functiegenerator witte of roze ruis kan produceren. Als de ingebouwde standaard golfvormen niet voldoende zijn, heb je een willekeurige functiegenerator nodig. Deze kan bijna alle zelfgedefinieerde signaalvormen uitvoeren en levert vaak hele reeksen van verschillende signaalvormen en hellingen. Voor een hoge signaalkwaliteit moet aandacht worden besteed aan een lage harmonische vervorming en lage jitterwaarden. Belangrijk voor willekeurige signalen: samplefrequentie, willekeurige resolutie en maximale signaallengte.

Als de functiegenerator in een testsysteem moet worden geïntegreerd, is een geschikte interface vereist. Naast de bekende USB-interface zijn IEEE-488 (GPIB) en RS-232-interfaces te vinden in de professionele sector. Ingangen voor externe triggersignalen en modulatie zijn hier ook voordelig. Veel fabrikanten bieden 19-inch installatieoplossingen aan, waardoor ze gemakkelijker in een geschikt rek te plaatsen zijn.

Als de functiegenerator een apparaat is dat moet worden gekalibreerd, is het raadzaam om er vooraf voor te zorgen dat de betreffende functiegenerator kan worden gekalibreerd volgens de bijbehorende kalibratiestandaard - bijvoorbeeld ISO of DAkkS. Een goede ergonomie voor de machinist is belangrijk, net als duidelijk gestructureerde bedieningselementen en een gemakkelijk af te lezen display.

Een modulaire opbouw is altijd voordelig als de eisen met de tijd kunnen groeien. Sommige fabrikanten bieden tal van uitbreidbare opties in de vorm van interfacemodules, willekeurige upgrades en toename van de bandbreedte. Dit kan een dure nieuwe aankoop overbodig maken als het bestaande apparaat dienovereenkomstig kan worden geüpgraded.

 

Conclusie: Hoe de juiste functiegenerator kopen

Houd rekening met een bepaalde veiligheidsreserve voor de maximaal vereiste frequentie. De signaalkwaliteit neemt over het algemeen merkbaar af naarmate u dichter bij de maximale frequentie van de functiegenerator komt. Alleen apparaten in het hogere prijssegment leveren signalen die bijna net zo schoon zijn als in lagere frequenties, zelfs bij hun lagere limieten. Anders neemt de vervormingsfactor aanzienlijk toe en vooral bij blokgolfsignalen, is de beperkte signaalstijging en -dalingstijd merkbaar door steeds meer "afgevlakte" randen. 

Werk je vaak met golfvormen die je zelf moet maken (willekeurige functies), dan is het belangrijk dat er indien mogelijk pc-software voor wordt meegeleverd en dat de functiegenerator een usb-aansluiting heeft, waardoor de nieuwe golfvormen eenvoudig met een usb-stick kunnen worden overgedragen. is. Dit maakt het ook mogelijk om reeds gemaakte configuraties uit te wisselen tussen verschillende apparaten van hetzelfde type, en het creëren en bewerken van willekeurige signalen door software is over het algemeen veel gemakkelijker en handiger dan met de geïntegreerde editor op het apparaat. Een voldoende aantal opslagruimten voor extra golfvormen en sequenties in het apparaat bespaart constant verwijderen en opnieuw afspelen. 

Als u een frequentieteller nodig heeft, kan een functiegenerator met een geïntegreerde frequentietellerfunctie de aanschaf van dit extra apparaat in veel gevallen overbodig maken.  

Goede service is belangrijk: vooral professionele gebruikers kunnen bij reparatie of kalibratie lange tijd nauwelijks zonder het benodigde meetinstrument. Bekende fabrikanten onderhouden over het algemeen servicecentra die dergelijke diensten snel en betrouwbaar uitvoeren.

 

Accessoires voor functiegeneratoren:

Houd rekening met een bepaalde veiligheidsreserve voor de maximaal vereiste frequentie. De signaalkwaliteit neemt over het algemeen merkbaar af naarmate u dichter bij de maximale frequentie van de functiegenerator komt. Alleen apparaten in het hogere prijssegment leveren signalen die bijna net zo schoon zijn als in lagere frequenties, zelfs bij hun lagere limieten. Anders neemt de vervormingsfactor aanzienlijk toe en vooral bij blokgolfsignalen, is de beperkte signaalstijging en -dalingstijd merkbaar door steeds meer "afgevlakte" randen. 

Werk je vaak met golfvormen die je zelf moet maken (willekeurige functies), dan is het belangrijk dat er indien mogelijk pc-software voor wordt meegeleverd en dat de functiegenerator een usb-aansluiting heeft, waardoor de nieuwe golfvormen eenvoudig met een usb-stick kunnen worden overgedragen. is. Dit maakt het ook mogelijk om reeds gemaakte configuraties uit te wisselen tussen verschillende apparaten van hetzelfde type, en het creëren en bewerken van willekeurige signalen door software is over het algemeen veel gemakkelijker en handiger dan met de geïntegreerde editor op het apparaat. Een voldoende aantal opslagruimten voor extra golfvormen en sequenties in het apparaat bespaart constant verwijderen en opnieuw afspelen. 

Afgeschermde meetsnoeren en meetsnoeren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en lengtes, passend bij de aansluitbussen van functiegeneratoren. Hetzelfde geldt voor HF-adaptersets, afsluit- en volumeweerstanden en verzwakkers. Afhankelijk van de fabrikant en het type zijn er ook verschillende apparaatopties voor upgrades beschikbaar.