1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Advies

Raspberry Pi Zero

Met de Pi Zero W biedt Raspberry een model voor puristen naast zijn mini-pc's voor elke situatie in het leven, wat toch een achterdeur openlaat naar particuliere huishoudens. De kleine single-board computer is teruggebracht tot de essentie om voor weinig geld kleinere taken op zich te nemen.

  • Wat is de Raspberry Pi Zero W?

  • Welke specificaties heeft de Raspberry Zero W?

  • Onze praktische tip: zoek kits voor specifieke toepassingen

  • FAQ - veelgestelde vragen over de Raspberry Pi Zero W



Wat is de Raspberry Pi Zero W?

De Zero W is een model van de populaire SoC-gebaseerde minicomputer van Raspberry die in februari 2017 werd uitgebracht. Alle Raspberry Pis zijn compact, betaalbaar, veelzijdig en relatief eenvoudig te gebruiken. Zij overbruggen dus de kloof tussen ervaren technici die graag zelf met hardware experimenteren en onervaren enthousiastelingen die niet overdonderd willen worden. Dit is zeker geen toeval. De commerciële tak van Raspberry, die verantwoordelijk is voor de productie en distributie van alle producten van PC tot Compute Module, is ondergeschikt aan een stichting zonder winstoogmerk met een zelfverklaarde educatieve missie. De Raspberry Foundation is opgericht om meer mensen te interesseren voor de werking van computers en zo de volgende generatie te stimuleren.

Alle Raspberry Pis, inclusief de Zero W, behoren tot de zogenaamde single-board computers. Met uitzondering van een voedingseenheid voor de stroomvoorziening zijn alle componenten die dergelijke computersystemen voor hun werking nodig hebben, op een printplaat gemonteerd: een processor als CPU, ROM, een werkgeheugen, een klokgenerator en in- en uitvoerinterfaces. Afhankelijk van het toepassingsgebied varieert de exacte constellatie van de afzonderlijke componenten. Tegenwoordig worden zij gebruikt in vele ingebedde systemen, voor huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en consumentenelektronica tot industriële machines. Daar bewaken, controleren of meten zij eenvoudige processen.

Geïnspireerd door het begin van thuiscomputers in de jaren zeventig, stelde Raspberry zich oorspronkelijk ten doel om single-board computers (SBC's) terug te brengen van de behuizing van grotere machines naar de bureaus in werkkamers en kinderkamers. Daartoe zijn modellen uit de hoofdserie, zoals de Raspberry Pi 3, uitgerust met vele perifere interfaces voor muizen, toetsenborden en andere invoerapparaten. Ze maken meer gebruiksmogelijkheden mogelijk, maar kosten ook meer ruimte, elektriciteit en geld. Met de Raspberry Pi Zero en zijn uitlopers biedt de fabrikant een alternatief voor geselecteerde toepassingen.

Raspberry-Pi-Zero

Welke specificaties heeft de Raspberry Zero W?

De kern van de Raspberry Pi Zero W is een System on a Chip (SoC) van Broadcom. Raspberry heeft de BCM2835 al in zijn eerste mini PC's ingebouwd. Hij bevat een single-core processor van het type ARM1176JZF-S met ARMv6-architectuur. Zijn enige kern klokt op 1 GHz. De GPU naast de SoC is een Dual Core VideoCore IV, eveneens van Broadcom. Hij is geschikt voor een kloksnelheid tot 0,4 GHz. Hij kan ook Full HD-video's decoderen met 1080p en 30 beelden per seconde, die zijn gecomprimeerd met H.264 of MPEG-4. De GPU en CPU hebben 512 MB RAM tot hun beschikking.

Qua rekenkracht doet de minicomputer niet onder voor de eerste multifunctionele pc's van Raspberry. Maar uiterlijk gezien de randmogelijkheden valt op dat het bord slechts ongeveer zo groot is als een strookje kauwgom. De Raspberry Pi Zero W heeft slechts één mini-HDMI en twee micro-USB aansluitingen, waarvan er slechts één vrij te gebruiken is. De tweede USB 2.0 ingang is bedoeld om gevoed te worden door een externe voeding, die in het beste geval een spanning heeft van 5 volt en 2 ampère sterk is. Net als bij de meeste andere Raspberry Pi-modellen is een GPIO-interfacestrip aanwezig, maar de bijbehorende header wordt niet meegeleverd en moet speciaal worden vastgesoldeerd. Een ander gemeenschappelijk kenmerk van andere Raspberry computers is een microSD-slot. Alle Raspberry Pis starten hun besturingssysteem op via een microSD-kaart of SD-kaart. Bovendien kan de Zero W draadloos gegevens uitwisselen. Een radiomodule met 802.11n WLAN en Bluetooth 4.1 maakt dit mogelijk. Extra aansluitingen naast USB 2.0 en Mini HDMI zijn mogelijk via adapters, pHAT's en andere uitbreidingen.



Onze praktische tip: zoek kits voor specifieke toepassingen

Het vinden van alle juiste onderdelen om de Raspberry Pi Zero W in een bepaald proces te integreren is niet voor iedereen weggelegd. Natuurlijk kan een speurtocht door online markten en koopjesbakken voor ervaren hobbyisten een onderhoudend middel zijn. Aan de andere kant, als u om financiële redenen een miniatuurcomputer wilt kopen of een specifieke functie in gedachten hebt, kunt u ook een starterkit kopen. Naast de eigenlijke printplaat bevat deze kit alle noodzakelijke componenten en uitbreidingen die nodig zijn voor de desbetreffende toepassing.



FAQ - veelgestelde vragen over Raspberry Pi Zero W

Welke andere versies van de Raspberry Pi Zero W zijn beschikbaar?

De Raspberry Pi Zero W is de bijgewerkte versie van het basismodel Raspberry Pi Zero. De Zero werd al in november 2015 uitgebracht, maar verschilt in principe slechts op één punt significant van zijn opvolger. In tegenstelling tot de Pi Zero W heeft de eerste Raspberry Pi Zero geen geïntegreerde draadloze connectiviteit. WLAN noch Bluetooth zijn mogelijk met de Pi Zero zonder op een of andere manier extra componenten op zijn bord aan te sluiten. Een upgrade van de Raspberry Pi Zero W is de Raspberry Pi Zero WH, die Raspberry in januari 2018 lanceerde. De voordelen zijn opnieuw marginaal, maar in sommige omstandigheden de moeite waard. De nieuwste versie van de Zero wordt geleverd met een voorgebouwde GPIO header met 40 pinnen. Dit maakt het mogelijk de computer te gebruiken zonder gebruik van een soldeerbout voor toepassingen die een GPIO-interface vereisen, bijvoorbeeld gewone HAT.

Waar kan de Raspberry Pi Zero W voor gebruikt worden?

Ondanks zijn matige prestaties heeft de Raspberry Pi Zero W een breed scala aan toepassingen. Wat de gewone modellen zoals de Raspberry Pi 3 hebben aan RAM en kloksnelheid van de processor, maakt hij goed met zijn kleine formaat. Hij is dus bij uitstek geschikt voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld als draagbare micro-PC, een USB-opslagapparaat of een soortgelijk project. Net als zijn voorganger kan hij dankzij zijn kleine formaat ook als onopvallende sensor worden gebruikt. Onderzoekers en tuiniers die bezorgd zijn over hun groenten gebruiken de Zero W bijvoorbeeld als controle- en meeteenheid voor camera's met bewegingsdetectoren om dieren te herkennen en op te nemen. De Raspberry Pi Zero W heeft daarentegen een aanzienlijk voordeel ten opzichte van zijn voorganger door zijn draadloze verbindingen als ingebed systeem voor apparaten die in lokale netwerken met andere systemen zijn verbonden. Dankzij WLAN en Bluetooth kan een project in de zin van het internet der dingen draadloos worden uitgevoerd.