bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

   

Wat u moet weten over draadloze modules

  • WAS is een draadloze module?

  • Welke typen en types van draadloze modules zijn er?

  • Criteria voor draadloze modules - waar komt het aan?

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over draadloze modules

  • Conclusie: zo vindt u de bijpassende draadloze module

 

WAS is een draadloze module?

Draadloze modules zijn elektronische componenten, de schakel- en stuursignalen, status- en storingmeldingen en gegevens draadloos via een radiografisch signaal kunnen overbrengen. Ze bestaan uit minstens één zender en/of een ontvanger. Moderne draadloze modules werken nagenoeg uitsluitend met digitale signaal protocollen die grotendeels stor veilig zijn en bovendien een gegevenscodering mogelijk maken. Afhankelijk van radio- en antennetechnologie zijn bereiken tussen 30 en meer dan 1000 meter in het open veld bereikbaar.

 

Welke typen en types van draadloze modules zijn er?

In principe kan worden uitgegaan zendmodules hun functionaliteit na in vier uitvoeringen indelen:

Draadloze ontvanger met schakeluitgangen

Dienen voor afstandsbediening van elektrische verbruikers. Dit kunnen bijvoorbeeld deuren, kasten, verwarmings- en airco-installaties zijn, maar ook buitenverlichtingen, machines en pompen. In principe kan daarmee elke schakelbare actie op afstand kunt uitvoeren, de ook lokaal mogelijk is. 

I/O-module

I/O-draadloze modules hebben zowel in- en uitgangen en combineren de functionaliteiten van draadloze zenders en ontvangers in één systeem. Met slechts één vonkbrug kunt daarmee installaties worden bewaakt en aangestuurd. Daarbij zijn gedeeltelijk niet alleen digitale, maar analoge ingangen beschikbaar om ook sensor- en grenswaarden te kunnen overdragen. 

Draadloze modems 

Draadloze modems overbrengen RS-232- of RS-485-signalen draadloos en bi-directioneel. Deze maken een eenvoudige aansluiting van apparaat interfaces en een communicatie over zeer grote afstanden.  

Draadloze zenders

Hebben een of meerdere ingangen. Afhankelijk van de configuratie stuurt u een statusmelding op de draadloze ontvanger als er een signaal op de betreffende ingang aanwezig is of ontbreekt. Daarmee kunnen bijvoorbeeld technische installaties bewaakt worden die niet permanent met personeels bezet zijn. Bij een storing verstuurt de draadloze module een overeenkomstige statusmelding op de ontvanger. Verdere toepassingsgebieden zijn alarmmeldingen en ontvangstbevestigingen mechanische processen over contactschakelaars, bijvoorbeeld of een poortje of een sein geopend of gesloten is resp. of een op afstand bestuurbare schakelbare actie correct is uitgevoerd. 

Draadloze modules die voor de aan/uit-Schakelhandelingen zijn bestemd, hebben een het aantal kanalen overeenkomstige aantal relais. U schakelt elektrische verbruikers via een of meerdere potentiaalvrije contacten, afhankelijk van de uitvoering met een toets- of schakelfunctie , of met instelbare schakelduur via een timer.

GSM-modules maken gebruik van de bestaande netwerken voor mobiele telefonie verbinding met de frequentiebereiken 900/1800 en 950/1900 MHz. Ze werken met een in de handel verkrijgbare SIM-kaart, zoals gsm gebruikt wordt. Hier zijn er in principe geen beperkingen in het zendbereik, zolang zowel op de zender als op de ontvanger locatie een GSM-netwerkdekking beschikbaar is.  

 

Criteria voor draadloze modules - waar komt het aan?

Indien besturingen en schakelcommando's via andere afstanden dan ongeveer 1.000 meter plaatsvinden, bieden zich GSM-modules aan. Zo kunnen bijvoorbeeld zelfs in het buitenland vakantie storings- en statusmeldingen als SMS naar de mobiele telefoon worden ontvangen. Omgekeerd kan er uit een willekeurige afstand Schakelbefelen vanaf de mobiele telefoon of smartphone te verzenden, bijvoorbeeld om deuren en kasten te openen of te sluiten.

Een parallelle bewaking en besturing is uitgerust met I/O-draadloze modules mogelijk. Ze bieden vooral geschikt voor de besturing van machines en installaties in een industriële omgeving aan. Uw flexibel configureerbare ingangen en een uitgebreide functionaliteit maken het mogelijk om complexere besturingstaken draadloos en met een hoge betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. I/O-draadloze modules kunnen niet alleen paarsgewijs werken, maar een draadloos netwerk met meer modules vormen.

Voor eenvoudige en niet veiligheid kritieke toepassingen variëren voordelige, unidirectioneel werkende draadloze modules meestal uit. Dat geldt met name wanneer het op afstand geactiveerde actie opgemerkt kan worden, bijvoorbeeld het openen van een deur. Unidirectionele draadloze modules geven geen feedback of het radiosignaal de receptor bereikt heeft en correct is vastgesteld.

Betere draadloze modules zijn aan weerszijden als zend- en ontvangsteenheden ontworpen. Deze zogenaamde transceiver kan een correct ontvangen radiografische commando van de zender bevestigen voordat u een overeenkomstige feedback terugsturen. De gebruiker heeft daarmee de veiligheid, dat de draadloze opdracht is ontvangen en kan - bij negatieve of uitblijvende bevestiging - de procedure herhalen resp. een eventuele hiervan bewust te zijn.

 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over draadloze modules

Maar hoe veilig zijn draadloze modules tegen ingrepen onbevoegde?

Moderne draadloze modules werken met verwisselbare codes die voortdurend worden gewijzigd, maar in principe vergelijkbaar met de geluidsinstallatie thuis garagedeur radiografische besturing of de deuropening bij motorvoertuigen via de draadloze sleutel. I/O-zendmodules en draadloze modems communiceren via een digitale versleutelde verbinding. Uw storings- en sabotage-veiligheid is daarom relatief hoog.

Wordt voor draadloze modules een externe antenne nodig?

Eenvoudige draadloze modules met geringe reikwijdte hebben in de regel vast op de printplaat of in de behuizing ingebouwde zend- en ontvangstantennes. Bereik krachtige draadloze modules gebruiken afgezette antennes die met passende antennekabels op de juiste plaatsen zijn gemonteerd kunnen worden. De mogelijke montage buiten gebouwen kan het bereik aanzienlijk vergroten.

In welke frequentiebereiken werken draadloze modules? Gevallen lopende kosten voor de draadloze gebruik op?

Moderne draadloze modules gebruiken het hiervoor aanwezige frequentieband in het bereik van 433 MHz. Deze frequentiebereik is aanmeld- en abonnementsplichtig voor goedgekeurde apparaten te gebruiken. GSM-modules maken gebruik van de frequentiebereiken 900/1800 en 850/1900 MHz. U hebt een SIM-kaart, voor eenmalig of lopende kosten kunnen ontstaan, overeenkomstig de mobiele- of data-abonnementen van de serviceprovider.

 

Conclusie: zo vindt u de bijpassende draadloze module

Is het noodzakelijk, om meerdere verbruikers te schakelen, dan verdient de aanschaf van een meerkanaals draadloze module. Dat is niet alleen goedkoper dan de aanschaf van meerdere aparte draadloze modules, het is voldoende om hiervoor bovendien een draadloze afstandsbediening of een enkel zendmodule.

Voor veiligheid kritieke toepassingen moeten draadloze modules met bi-directionele communicatie worden gebruikt. U bevestigen correct ontvangen schakelcommando's.

Moeten de sensor waarden en schakeltoestanden worden bewaakt, zijn I/O-zendmodules de juiste oplossing. Dergelijke draadloze modules maken bovendien de opbouw van een draadloos netwerk om complexere systemen bewaken en te kunnen besturen. I/O-zendmodules maken ook een bewaking door vooraf geprogrammeerde grenswaarden op uw elektrische ingangen.  

Een mogelijke alternatief voor I/O-draadloze modules plaatsen draadloze modems weer als de installatie- of machinebesturing een seriële interface heeft. U stuurt het communicatieprotocol onveranderd draadloos en maken zo een volledige controle mogelijk. Functioneel ageren bekeken u als een lange interfacekabel, echter zonder de beperkingen met betrekking tot de maximale lengte. De installatie verloopt daarom zeer eenvoudig.

Voor test- en ontwikkeling en natuurlijk voor actieradiustesten staan bij sommige draadloze modules zogenaamde evaluation- of starterkits ter beschikking. Ze bevatten alle componenten, om een functionerende vonkbrug op te bouwen, evenals de vereiste software en een uitgebreide technische documentatie.  

Onze praktijktip

Let er bij de aanduiding van de maximale bereik dat het hierbij om waarden, die voor de optimale voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat tussen zender en ontvanger een visueel contact zonder hindernissen voorwaarde is en de omgeving verregaand vrij van radiografische signalen is die op een soortgelijke frequentieband bevinden.

In de praktijk wordt dit alleen in uitzonderlijke gevallen van toepassing is, waarom het raadzaam is, bij de samenstelling van de afzonderlijke componenten een reservecapaciteit in het bereik inplannen.

Worden GSM-modules gebruikt, verdient het aanbeveling vochtsituatie vooraf te controleren of op de geplande locatie van de ontvanger of de zender voldoende netwerkdekking bestaat. Speciale GSM-richtantennes kunnen in grensgevallen een betere ontvangst.